我们今天能为您提供什么帮助?

Video:分励脱扣器GVAS225如何安装和测试?

问题描述:
分励脱扣器GVAS225如何安装和测试?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

本视频主要介绍如何在在GV2断路器上安装分励脱扣器GVAS225。

GVAS225安装在断路器的右侧,安装时,上端的突出的两个白色挂钩先装入到断路器的凹槽内,再按下端凸起的蓝色按键至蓝色挂钩翘起,然后贴紧断路器至下侧蓝色挂钩也装入到断路器下侧的凹槽内后松开蓝色按键即可。