我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NR12主菜单如何操作?
问题描述:
NR12主菜单如何操作。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频介绍NR12主菜单,打开NR12前面板面盖,接通电源长按ESC键2秒,首先显示MEASURE测量菜单,

按加号键,依次出现MAN.SET手动设置菜单,右上角有钥匙符号表示需要输入密码进入该菜单;

再按加号键,出现AUTO.SET自动设置菜单;

再按加号键,出现BANK.PRE预设置菜单,如何还没有修改出厂设置 ,则此菜单可以被电容柜制造者在车间中预设置,在预设置后此菜单会主题被替换为试运行菜单,按减号键依次退回,返回到测量菜单;

再按减号键依次出现PARAMETERS参数菜单,ALARMS报警设置菜单,MAINTEN维护菜单,以上就是对NR12所有主菜单的介绍。