Video:NR12如何进行报警设置?
问题描述:
NR12如何进行报警设置。所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
本视频介绍NR12报警设置菜单,屏幕显示ALARMS,按ENTER进入,屏幕显示CODE7,提示需要解锁,同时按上下键两秒可以进入,报警菜单下面有三个子菜单,ALARM.SET, THD.U.LIM, TEMP.LIM,首先进入ALARM.SET菜单,出现A1 ON,通过上下键可以修ON/OFF。
如果设成OFF则在任何情况下都不会报警,1号报警设置完成后,按ENTER会进入2号报警设置,同样的操作NR6/12提供10个报警,报警列表可以参照用户手册,10个报警设置完成后按ENTER返回ALARM.SET菜单,再按向下键进入THD.U.LIM,按ENTER进入最大谐波电压失真值的设置,设置范围为5%~20%,设置好需要的值后按ENTER返回,再按向下键进入TEMP.LIM,设置温度限值,设置范围为20~60,默认值为50,根据现场情况设定按ENTER返回,以上就是对NR12报警设置菜单介绍。
是否有帮助?