我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NR12如何进行参数更新?
问题描述:
NR12如何进行参数更新。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频介绍NR12参数更新菜单,NR12允许自由进入参数更新子菜单,按ENTER进入,出现CODE7,需要按同时按上下键两秒解锁,显示CT,按ENTER进入,可以通过上下键修改CT变比,按ENTER保存修改值,按ESC键可放弃修改。

按照此方法,可以依次对VOLTAGE电压,WIRING接线设置,COS PHI目标功率因数进行修改;

再按向下键进入MANUAL菜单,按ENTER进入CK值修改,按向下键进入AUTO,也可以自动搜索CK响应值,再次按向下键进入DELAY延时菜单,建议投切延时设置在60秒以上;

再按向下键进入PROGRAM投切程序设定菜单,有五种投切程序可供选择,分别是NOMAL正常程序,CIRC.A循环程序A, CIRC.B循环程序B,STACK堆栈程序,OPTIM优化程序,按向下键进入STEP.SED投切步组选择;

如果在投切程序中选择为非“OPTIM”,按下ENTER后显示为“IGNORED”, 如果在投切程序中选择为“OPTIM”,按下ENTER后显示为适用于“OPTIM”的电容器容量比组合;

按向下键依次进入N.STEPS节点数设置,VERIFY校正,STEP.TST投切测试,可以对每组电容器对应接触器进行投切测试;

最后进入LANGUAGE语言设置 ,用户可以根据需要进行修改,有七种语言可以选择,以上就是对NR12参数更新菜单的介绍。