我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NR12的测量菜单有哪些?

问题描述:
NR12的测量菜单有哪些。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频介绍NR12测量菜单,接通工作电源,如果是第一次通电将进入语言设置菜单和其它一些设置,如果不是第一次通电将直接进入测量菜单,屏幕显示I LOW是因为没接CT导致,按向下键显示电压,采用相线对中性线,则显示U.LN,采用相线对相线则显示U.LL,再按向下键依次显示THDU电压失真,I电压,有功功率P,无功功率Q,视在功率S,温度T,按ESC可返回,以上就是对NR12测量菜单介绍。