Video:NR12如何进行手动设置?
问题描述:
NR12如何进行手动设置。所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
本视频将介绍NR12手动设置菜单,屏幕显示MAN.SET,按ENTER显示CODE7,提示解锁,同时按上下键两秒种解锁,屏幕显示CT,按ENTER进入上下键修改;
完毕后按ENTER进入VOLTAGE,根据接线输入电压,完毕按ENTER进入WIRING设置。根据实际接线选择,完毕按ENTER进入电流极性选择,选AUTO即可,完毕按ENTER进入COS PHI修改目标功率因素,完毕按ENTER进入MANUAL,再按ENTER进入手动设值CK值,可按计算公式或查表确定,完毕按ENTER进入DELAY设置;
建议投切延时设置在60秒以上,再按向下键进入PROGRAM投切程序设定菜单,有五种投切程序可供选择,分别是NOMAL正常程序,CIRC.A循环程序A, CIRC.B循环程序B,STACK堆栈程序,OPTIM优化程序,按向下键进入STEP.SED投切步组选择;
如果在投切程序中选择为非“OPTIM”,按下ENTER后显示为“IGNORED”, 如果在投切程序中选择为“OPTIM”,按下ENTER后显示为适用于“OPTIM”的电容器容量比组合,按向下键依次进入N.STEPS节点数设置,完毕按ENTER进入VERIFY校正,按ESC,则手动设置完毕,以上就是对NR12手动设置菜单介绍。
是否有帮助?