我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NR12如何进行自动设置?
问题描述:
NR12如何进行自动设置。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频将介绍NR12自动设置菜单,请注意确定控制器实际接线方式与设置一致后才能使用自动设置菜单。

如果不是第一次通电将直接进入测量菜单,按ESC两秒进入主菜单,再按向上键两次进入AUTO.SET自动设置菜单,按ENTER显示CODE7,提示解锁,同时按上下键两秒种解锁,屏幕显示CT按ENTER进入,可以通过上下键修改CT变比;

完毕按ENTER进入VOLTAGE电压按实际接线设定电压;

完毕按ENTER进入COS PHI目标功率因数进行修改,范围为感性0.8至容性0.9,注意感性容性符号;

完毕按ENTER进入SEARCH,按ENTER进入参数自动验证,屏幕显示WAIT, 需耐心等待几分钟,如果显示OK则可以投入试运行,如显示为ESC ERR,可以按ESC键会显示错误代码,可根据用户手册查找对应错误代码,找查可能的原因,以上就是对NR12自动设置的介绍。