Video:NRC12如何进行报警设置?
问题描述:
NRC12如何进行报警设置。所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
本视频将介绍NRC12报警菜单,如果不是第一次通电屏幕将直接显示测量值,按ESC两秒进入主菜单,通过上下键找到报警菜单,按ENTER进入,屏幕提示解锁,同时按上下键两秒解锁,进入报警菜单,NRC12共有12个报警菜单,每个报警都可以独立启用和禁用。
首先设置报警ALARM 1 ,按ENTER过入,通过上下键选择启用或禁用报警,按向下键切换到报警2,按ENTER进入ALARM 2 通过上下键选择启用或禁用报警,如选户用报警2;
再按F2进入选择禁用或启用报警2引起的步组切断,按ENTER确认,报警2设置完毕,报警3~8设置方法同报警1,按向下键找到报警9,按ENTER过入通过上下键选择启用或禁用报警,如选户用报警9;
再按F2进入按上下键调整极限温度报警值,再按F2进入选择禁用或启用报警9引起的步组切断,按ENTER确认,报警9设置完毕,按向下键找到报警10,按ENTER过入,通过上下键选择启用或禁用报警,如选户用报警10;
再按F2进入按上下键调整电压谐波失真值,再按F2进入选择禁用或启用报警10引起的步组切断,按ENTER确认,报警10设置完毕,按向下键找到报警11,按ENTER过入,通过上下键选择启用或禁用报警,如选户用报警11;
再按F2进入按上下键调整电容过载值,再按F2进入选择禁用或启用报警11引起的步组切断,按ENTER确认,报警11设置完毕,以上就是对NRC12报警菜单介绍。
是否有帮助?