我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NRC12如何进行参数更新?
问题描述:
NRC12如何进行参数更新。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频将介绍NRC12参数更新,如果不是第一次通电屏幕将直接显示测量值,按ESC两秒进入主菜单,通过上下键找到参数设置菜单,按ENTER进入,屏幕提示解锁,同时按上下键两秒解锁;

屏幕显示选择两象限应用和四象限应用,一般选两象限应用,四角限应用在发电场合,在自动设置时默认选四象限,按F2选应用电压,低压选100~700V,按向下键设置CT,按向下键设置电压VOLTAGE,按向下键设置接线,按下接线WIRING设置,按向下键设置功率因数COS PHI,按F2可以设置第二个功率因数,按向下键设置CK值,查表或按公式计算,按向下键设定延时DELAY,按向下键设定程序PROGRAM,按向下键设定固定步FIX STEPS设置,按向下键设定通信参数,按向下键设定语言,以上就是对NRC12参数更新介绍。