Video:NRC12如何进行测量和主菜单概览?
问题描述:
NRC12如何进行测量和主菜单概览。所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
本视频将介绍NRC12测量和主菜单概览,如果是第一次通电将进入语言设置菜单和其它一些设置,如果不是第一次通电将显示测量值,按F1键进入alarm list,按F2可以查看报警历史记录,按ESC退出;
按F2进入测量菜单概览,所有的可测量信息都同时显示在该界面,按向下键显示采样电压VOLTAGE和THD;
再按向下键显示THDU单次谐波含量,按F1,F2切换谐波次数;
再按向下键显示THDI单次谐波含量, 按F1,F2切换谐波次数, 再按向下键显示J电容器的过载因数;
再按向下键显示电流,包括有功电流,无功电流,视在电流,再按向下键显示功率,包括有功功率,无功功率,视在功率;
再按向下键显示温度;
再按向下键显示使用的步组,按F1,F2查看步组,按ESC返回,按ESC两秒进入测量一级主菜单MAIN MENU,通过上下键滚动子菜单,子菜单后标有钥匙代表需密码解锁,以上就是对NRC12测量和主菜单概览介绍。
是否有帮助?