我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NRC12如何进行试运行?
问题描述:
NRC12如何进行试运行。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频将介绍NRC12试运行菜单COMMISS,请注意对高压电网禁止使用试运行菜单,不是第一次通电时,屏幕将显示测量菜单,按ESC键进入主菜单;

通过上下键找到COMMISS菜单,按ENTER进入,提示解锁,同时按上下键两秒种解锁,进入LANGUAGE语言设置,一般选ENGLISH,按ENTER进入CT设置菜单,按ENTER进入;

通过上下键调整电流互感器原边值,设定好后按ENTER进入Target COS 目标功率因数,通过上下键调整目标功率因数,设定好后按ENTER进入VERIFY校正,按ENTER后进入WAIT;

需耐心等待几分钟,如果显示OK则可以投入试运行,如显示为ESC ERR,可以按ESC键会显示错误代码,可根据用户手册查找对应错误代码,找查可能的原因,以上就是对NRC12试运行菜单的介绍。