我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NRC12如何进进行手动设置?
问题描述:
NRC12如何进进行手动设置。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频将介绍NRC12手动设置菜单,上电后按ESC两秒钟进入一级主菜单MAIN MENU,通过上下键找到手动设置菜单MANUAL SETUP,按ENTER进入;

提示解锁,同时按上下键两秒种解锁,屏幕显示选择两象限应用和四象限应用,一般选两象限应用,四角限应用在发电场合,在自动设置时默认选四象限;

按F2选应用电压,低压选100~700V,按ENTER键设置CT;

按向下键设置电压VOLTAGE;

按ENTER键设置接线,按际接线WIRING设置;

按ENTER键设置功率因数 Target COS ;

按F2可以设置第二个功率因数;

按ENTER设置CK值,查表或按公式计算;

按ENTER设定延时DELAY,建议设定在60秒以上;

按ENTER设定程序PROGRAM,设定好后按ENTER进入VERIFY校正,按ENTER后进入WAIT,需耐心等待几分钟,如果显示OK则手动设置成功,以上就是对NRC12试运行菜单的介绍。