我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NRC12如何进行自动设置?

问题描述:
NRC12如何进行自动设置。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

本视频将介绍NRC12自动设置菜单,请注意确定控制器实际接线方式与设置一致后才能使用自动设置菜单,对于高压系统禁止使用自动设置菜单,电后按ESC两秒钟进入一级主菜单MAIN MENU,通过上下键找到手动设置菜单AUTO SETUP, 按ENTER进入,提示解锁,同时按上下键两秒种解锁,按ENTER进入设置CT,通过上下键可修改一次值。

如果要修改二次值 ,可按F2,通过上下键选1或5,按ENTER进入设置INPUT VOLTAGE输入电压基准值,设为230V,按ENTER进入设置功率因数 Target COS,通过F2可以选第二个功率因数,完毕按ENTER进入SEARCH,按ENTER进入参数自动验证,屏幕显示WAIT, 需耐心等待几分钟,如果显示OK则可以投入试运行,如显示为ESC ERR,可以按ESC键会显示错误代码,可根据用户手册查找对应错误代码,找查可能的原因,以上就是对NRC12自动设置的介绍。