我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PM800如何接线?

问题描述:
PM800如何接线。

所属产品线:
PM800

解决方法:

本视频主要介绍PM800如何接线,危险提示:只有有资格的专业人士才能安装此设备,并且仔细阅读说明书,电压互感器二次侧不能短路,电流互感器二次侧不能开路,在断开CT与监控回路时,利用短接块将二次侧短接,在对电力参数测量仪进行接线操作前,必须断开与之相连的电源和相关设备的电源。

PM800接线:控制电源接线端子为:1,2,3(1为接地端子),电源电压范围110 ~ 415 AC/125 ~ 250 DC,电压输入接线端子为8,9,10,11(11为中性线端子),电流输入接线端子为12,13,14,15,16,17,RS485接口端子为18,19,20(18接屏蔽层,19接-,20接+),数字输出端子为4,5,数字输入端子为6,7,系统接线图请查看PM800安装手册SCDOC500-LV。