Video:如何对PM800通讯设置?
问题描述:
如何对PM800通讯设置。所属产品线:
PM800解决方法:
本视频主要介绍PM800的通讯设置,PM800显示屏最多能显示五行参数信息和一行导航信息,上电屏幕显示测量界面,按右箭头对应的键,直至出现Maint,按此键进入,按SETUP进入;
需要输入密码,默认密码为0000,按OK进入;
按右箭头对应的键直至出现COM,按COM进入通信设置;
按"+"选通信协议,这里选MB.RTU即MODBUS RTU,按OK,设置通信地址,按OK;
选择BUAD波特率可选9600,19200,38400,按OK设置奇偶校验可设为EVEN偶,ODD奇,NONE无,按OK键返回SETUP界面;
按最左边键,屏幕提示是否保存,选YES,以上就是对PM800通信设置介绍。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。