Video:如何对PM800参数设置?
本视频主要介绍PM800的参数设置,PM810显示屏最多能显示五行参数信息和一行导航信息,上电屏幕显示测量界面,按右箭头对应的键,直至出现Maint,按此键进入,按SETUP进入,需要输入密码,默认密码为0000,按OK进入,按DATE进入日期设定,此时月份对应数字闪烁,通过+,-调整到目标值按OK,依次对日,年以及显示格式进入设置,设置完毕按OK返回到SETUP界面。
按TIME进入时间设定界面,此时小时对应数字闪烁,通过+,-调整到目标值按OK,依次对分,秒进行设置 ,最后一行是12小时制和24小时制设置,设置完毕按OK返回到SETUP界面。
按按右箭头对应的键,直至出现LANG,按此键进入选择语言,选择英语,按OK返回,按右箭头对应的键,直至出现METER,按此键进入仪表设置,按CT设置 CT变比,一次值通过+调整数值,左键移动光标调整到目标值,按OK切换到二次值通过+设为1/5,按OK返回。
按PT设置PT变比,与CT设置方法类似,依次对比例系数,一次侧,二次侧进行设置。如果没有使用PT可设为NO PT,按OK返回。按向右键直至同现SYS,按该键进入设置系统类型,根据实际接线选对应SYS号,按OK返回;
按最左侧键找到alarm界面,以OVER IA A相过流报警为例,按EDIT,可以按+选择ENABL启用DISAB禁止该报警,选ENABL开启,按OK,选报警优先级,可选 高 HIGH 中MED低LOW,选择HIGH,按OK,选择报警值格式定义,ABSOL真实值格式,RELAT平均运行值百分比格式,选ABSOL,按OK设定动作值 ,延时时间,返回值 ,延时时间,完毕近OK。
再按最左侧按键返回SETUP界面,按右箭头对应的键,直至出现PASSW,按该键进入密码设置依次可以设置 设置密码,诊断密码,复位密码,最大最小值复位密码,完毕近OK返回SETUP界面。全部设置完毕按最左边界面出现是否保存选YES保存,以上就是PM800的参数设置介绍。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。