Video:如何对PM5330语言设置?
问题描述:
如何对PM5330语言设置。所属产品线:
PM5000解决方法:
本视频主要介绍PM5330语言设置,PM5330显示屏最多能显示五行参数信息和一行导航信息,上电屏幕显示测量界面,按右箭头对应的键,直至出现Maint,按此键进入,按SETUP进入,需要输入密码,默认密码为0000,按OK进入,按右键两下选择HMI进入,按Region屏幕显示Language,按EDIT进入,按+/-修改为chinese,按OK,再按最左边按键,提示是否保存,选择YES,屏幕显示为中文,修改完成。
是否有帮助?