我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何对PM5330基本参数设置?

问题描述:
如何对PM5330基本参数设置。

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频主要介绍PM5330基本参数设置,按维护菜单,按设置,需要输入密码,默认密码为0000,按确认进入设置菜单,按表计,基本,首先是系统类型设置,按编辑通过+/-选择对应系统类型,按确认。

按向下将光标移动到电压互感器连接,按编辑,如果没有用到PT选直连,如果有用到请根据实际情况设置,按确认。

按向下将光标移动到电流互感器连接,设置互感器数量及相别,原边和副边值,频率设置 。

最后是相序设置,设定完成后请按左键,提示是否保存,先择是,以上就是对PM5330基本参数设置介绍。