我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM5330报警如何设置?
问题描述:
PM5330报警如何设置。

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频主要介绍PM5330报警设置,按维护菜单,按设置,需要输入密码,默认密码为0000,按确认;

再按右键选择报警,PM5330可以配置1秒报警,单元报警,数字报警 ,1秒报警有29个设置项;

以相电压过压为例,按编辑依次对触发设定值,触发延时,恢复设定值,恢复延时,是否启动,优先级,可将报警关联数字输出或继电器输出,再按最左边按键,提示是否保存,选择YES,单元报警有表计上电,表计复位,表计诊断,反相四个报警,数字报警用于数字输入触发状态报警,以上就是对PM5330报警设置的介绍。