我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DM6000的参数如何设置?

问题描述:
DM6000的参数如何设置。

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

本视频主要介绍DM6000的参数设置,DM6200上电时显示测量值,按左键显示RMS,再按向上键显示CLR,再按上键显示SET,按右键显示VIEW,按下键显示EDIT,此时,长按右键两秒,显示CODE 2000,数字2闪烁,仪表默认设置密码为1000,因此按下键变为1闪烁,按回车(向左拐弯的键),显示PASS。

接着显示EDIT A.PRI 仪表进入设置模式,A.PRI电流互感器一次侧电流值,通过右健移动光标,上下键调整数值,按回车确认;

按下键EDIT A.SEC电流互感器二次侧电流值设置,通过右健移动光标,上下键调整数值,按回车确认;

按下键EDIT V.PRI电压互感器一次侧值设置,通过右健移动光标,上下键调整数值,按回车确认;

按下键EDIT V.SEC电压互感器二次侧值设置,通过右健移动光标,上下键调整数值,按回车确认;

按下键EDIT SYS系统类型设置,STAR/WYE 代表三相四线系统,DLTA 代表三相三线系统,2 Phase 代表两相三线系统,1 Phase 代表单相两线系统,按回车确认;

按下键EDIT LABL相序标识,可选123, RYB, RST, PQR, ABC,按回车确认;

按下键EDIT VA.FN VA方式选择,可选3D或ARTH,按回车确认;

按下键EDIT BAUD波特率设置,可选1200, 2400, 4800, 9600, 19200,按回车确认;

按下键EDIT PTRY奇偶校验和停止位设置,可选EVN.1, EVN.2, ODD.1,ODD.2, no.1, no.2,按回车确认;

按下键EDIT F.S% 满量程百分比,从1到100均可设置,按回车确认;

按下键EDIT POLE电机转子数,可选2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,按回车确认,按左键SAVE Y是否保存,按回车保存显示PASS,设定完成 。