Video:DM6000如何接线?
问题描述:
DM6000如何接线。所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
本视频主要介绍DM6000如何接线,危险提示:
只有有资格的专业人士才能安装此设备,并且仔细阅读说明书。
电压互感器二次侧不能短路,电流互感器二次侧不能开路,在断开CT与监控回路时,利用短接块将二次侧短接,在对电力参数测量仪进行接线操作前,必须断开与之相连的电源和相关设备的电源。
DM6000接线:电源接端子12,13 电压范围44~277V AC/DC,电流互感器接入端子分别是1,2, 3,4, 5,6,当系统电压不于480V时,电压输入接线可以直连,端子号是8,9,10,11(中性线端子)当 当系统电压大于480V时,经PT接入。RS485通信接口端子号是7,14只有DM6200有此通信接口。系统类型接线请参考样本SCDOC1382.
是否有帮助?