Video:何设置Powerchute Business Edition单节点版本的关机时间?
问题描述:
何设置Powerchute Business Edition单节点版本的关机时间。所属产品线:
PowerChute商业版 PCBE解决方法:
1、在PCBE登陆界面中,输入用户名和密码,登陆配置界面;
2、进入路径:【事件】-【操作】;
3、在“操作”界面中,找到“已超出电池使用时间阈值”,并单击此选项;
4、在“已超出电池使用时间阈值”配置界面中,设置“触发关机的停电时长”,并勾选“触发关闭顺序”,点击【应用】。
是否有帮助?