我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何对软件安装?
问题描述:
Continuum系统如何对软件安装。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

软件安装:订购Continuum系统软件后会有两张光盘,一张叫做Service Release CD,里面有所有硬件的Firmware及必须软件,另一张CD里面包含了Continuum系统的所有安装软件。

在安装软件之前需要提前关闭Windows的防火墙,然后运行SETUP文件,在打开的界面中点击Install CyberStation,安装过程中可以不需要加密狗,根据提示点击next,同意初始化数据库,直至finish。在数据库初始化界面弹出后,单用户系统需要选择Stand Alone,这样就把数据库和工作站软件安装在了同一台电脑上,默认新建一个database,并设置相关用户名及密码,软后选择继续,同意安装数据库。

回到数据库初始化界面,再次点击Stand Alone,重复以上操作,数据库创建成功。回到数据库初始化界面,选择Workstation,并进行配置。工作站配置完成后,Continuum系统的安装就完成了。