我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何组建网络结构?
问题描述:
Continuum系统如何组建网络结构。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

网络结构:Continuum系统有两种结构,一种为BACnet,一种为Infinity。两种系统可存在于同一个网络且互相通讯。一个系统当中主工作站最多64个,一个网络当中控制器的数量最多190个,Continuum系统所支持的网络节点为400万个。BACnet总线支持的通讯速率为76.8K,最大长度为1200米,设备数量最大为127个。Infinity系统模块BCX1支持一条总线,NetController支持两条总线。NetController可以接最多32个IO模块,每个网络控制器都可以支持第三方的协议,如Modbus、C-BUS,每个网络控制器最多有2个第三方接口。Continuum系统也可以做门禁,做门禁有两种方法,一种是用ACX模块,一种是用NetController加IO模块的方式。Continuum系统也能集成视频监控系统,分别是Pelco的Digital Sentry 系统和Endura系统。