我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统软硬件如何匹配?

问题描述:
Continuum系统软硬件如何匹配。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

软硬件匹配表:表中列出了Continuum系统工作站软件、数据库、操作系统、硬件之间的匹配关系。Continuum系统有单用户结构和多用户结构,单用户结构只有一台工作站,在工作站上安装数据库和工作站软件,单用户结构数据库为SQL2005 express,工作站软件只支持32位系统。

多用户系统需要一台单独的电脑安装数据库,数据库只支持标准版和企业版,工作站软件只支持32位系统,且在一个系统中不允许出现不同版本的工作站共享同一个数据库。此表也提供了工作站软件版本与硬件版本之间的匹配关系。