我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何配置网络控制器?
问题描述:
Continuum系统如何配置网络控制器。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

配置网络控制器:每个网络控制器都有默认的出厂IP地址,为169.254.1.1,将工作站的IP地址改为与网络控制器在同一个网段,在工作站的浏览器上输入网络控制器默认IP,在界面中点击controller Configration Options,输入用户名和密码(默认都为acc),进入配置界面。

在controller Configration中更改ACCnet ID和IP地址,同时修改BACnet Network ID-Comm2,规则为2764+ACCnet ID。更改完毕后,点击Submit to Controller,再在左边滑动条选择Commit Changes,确定更改,重启控制器。

回到工作站软件主界面,选择网络点右键,new—>Infinity Controller,为网络控制器输入名称,填写之前配置过的数据,点击Apply,如果此时控制器在线的话,会弹出Select Teach Mode界面,选择Network Teach,然后刷新,接着对控制器reset。然后为控制器下载,选择控制器,点右键send to—>controller,实现数据库与控制器同步,此时控制器上线,网络控制器配置完成。