我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何设置现场控制器和令牌?
问题描述:
Continuum系统如何设置现场控制器和令牌。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

现场控制器和令牌:可以在控制器上点击右键,Rename,进行重命名。然后对其reset进行清空。右键点击控制器,send to—>controller,下载程序,控程序需要下载1~2分钟。

下载完成后,右键点击控制器,open,通过查看版本号可以判断DDC与网络控制器间通讯是否有问题。在Continuum系统中采用令牌通讯,Infinet ID为通讯的优先级号。