我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作让现场控制器上线?
问题描述:
Continuum系统如何操作让现场控制器上线。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

现场控制器:支持现场总线的端口是COM2口,需要对COM2口进行配置。右键点击COM2口,open,将Default Mode改成MSTP,点击Apply。在Settings中,可以看到当前的波特率和模式,点击Learn,此时就可以与现场的DDC通讯了,在Field Bus Controller中可以看到在线的DDC控制器。也可以通过自己创建的方式添加DDC,在网络服务器上右键点击New—>InfinityInfinetCtlr,为添加的控制器输入名字,选择型号,填写相关参数,通过序列号可以判断控制其是否在线。这就是添加控制器的两种方法。