我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统如何时间同步?

问题描述:
Continuum系统如何时间同步。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

时间同步:所有的设备和软件都要有一个相同的时钟,而且时钟之间的偏差不能超过1分钟,工作站与PC机之间的同步是通过DOS命令实现的,在Windows的命令窗口当中,输入net time\\196.254.1.254,同步完成。

工作站和网络控制器的同步是通过程序实现的,点击工作站,右键New—>Program,创建Timesyncpro,选择Datetime。控制器的时间变量在InfinitySystemValue中,找到Date,拖到工作站Date窗口中,然后写程序,程序内容为让控制器时间等于工作站时间。编好的程序设置成Fall Thru,点击Apply。DDC和网络控制器之间的同步是自动的。