我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统如何创建控制器离线报警?

问题描述:
Continuum系统如何创建控制器离线报警。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

控制器离线报警:属于内部报警,在Templates下的EventNotification里有各种硬件的状态报警,在ControllerStatus上点右键Open,设置与之前章节的EventNotification设置一样。实验让网络控制器离线,报警弹出,重新让控制器在线,正常信息将报警信息覆盖掉。确认后,报警信息消失。用同样的方法,可以做现场DDC的状态报警。