我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统时间表的基本配置?
问题描述:
Continuum系统时间表的基本配置。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

时间表的基本配置:有些设备需要用定时启停的方式控制,这样就要用到时间表。选中控制器,右键New—>Schedule,起一个名字,创建,在Configuration中,设置时间表生效时间、优先级,然后添加由这个时间表控制的对象,时间表不能用来控制输入点,可以控制输出点和虚拟点。可以在Standard Day中查看星期几的时间段,可以添加时间段或修改时间段,然后点击Apply。刷新后可查看目前的输出状态和是否检测到错误,至此时间表制作完成。