我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建列表查看?
问题描述:
Continuum系统如何创建列表查看。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

列表查看:在ListView右键New—>New ListView,起一个名字,创建,在Class中选择要列表查看的数据类型,路径选择AllPaths,选择数据刷新时间,选择对象来源,填写完成后,点击Run Listview,所有查看的点就都列出来了。

也可以在Qualifiers里面筛选某一类对象,标识特定颜色。也可以在ListView中右键Set Attributes来更改在、点位的属性。