我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何生成报告?
问题描述:
Continuum系统如何生成报告。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

报告:report是趋势报告的另外一种形式,在控制器上右键New—>Report,起一个名字,创建,选择数据源Refreshed-Extended-Log,报告类型选择Object-value,选择显示数据数量(100),在Output中填写报告显示的文本,在一个报告中可以选择显示多个对象,选择报告的格式,在Filter中可以选择生成何时的报告(如今天)及相应的对象。此时点击View Report,则报告就生成了。

需要注意,在需要做report的点中,Extended Logging一定要勾选,否则不会有report生成。可以让report自动生成,在Windows的控制面板中,打开Schedule Tasks,点右键,新建一个Scheduled task,在run里面选择Continuum文件夹下的ReportCmdLine.exe,可以选择在何时生成report及开始时间。生成后,右键report,点属性,填入report点位所在的全路径。可以手动右键运行,此时在桌面上就生成了一个报告,报告名称以生成的时间为标题,此时可以打开查看。