我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何编辑用户界面?
问题描述:
Continuum系统如何编辑用户界面。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

用户界面:在控制器中右键New—>Graphics,起一个名字,创建,进入配置页面Pinpoint。在设计模式下,View下拉菜单Toolbar中调出各种工具条。添加图形,双击图形来绑定点位,此时点击运行模式,图形中出现了绑定过的点的数值。也可以添加按钮或下拉式菜单。底图只支持BMP文件的图片,在File中点击Import Panel File,选择导入一个已存在的底图,可以编辑底图上的元素。