我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建用户界面(2)?
问题描述:
Continuum系统如何创建用户界面(2)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

用户界面(2):在编辑状态下,点击Insert,选择Image Library(图形库),里面有多种分类,选中后点击insert,成功插入图片。动画的制作是在设计模式下,点击下面的Active Animation按键,动画分为模拟量动画和数字量动画,模拟量动画是需要几个图片循环实现的。首先为数字量动画关联一个点位,当点位变化时,动画才开始运行,确定动画显示方式及运行速率,点击OK。

对于模拟量动画,创建方式类似,关联一个模拟量点位,选择动画动作范围,回到运行模式,给点位一个数值,动画动作。控制器里的点位可以直接选中拉到图上,则在运行模式下,拉过来的点位可以直接显示数值。