我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作Continuum程序(1)?
问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum程序(1)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Continuum程序(1):程序分为两大类,一类是写在控制器中的程序,叫做Infinity Program,另一类写在工作站中,叫做Program,两类程序编程的语法都是一样的。选中控制器右键New—>InfinityProgram,起一个名字,创建,弹出简明英语集成开发环境窗口,在窗口中可以选择要编辑的控制器,并将其需要的点位拖拽到助手栏或观察栏程序代码写在编辑窗口,写完后可以检查是否有语法错误,没有错误保存。在程序的空白处点击右键Configration,可以设置程序运行方式及启动条件。