我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作Continuum程序(2)?
问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum程序(2)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Continuum程序(2):if then语句可以一行写也可分行写,每一个if的条件都是以endif来结束的。If语句里也可以嵌套if,但每个if都要有一个endif来结束。

程序需要跳转时用goto,凡是出现goto语句的时候,就需要定义程序行,程序行有两种定义方法,一种是以line和名字开始的,另一种是用名字加冒号开始的。以前做过的程序可以通过File—>Import的方式导入,可以通过改变变量的方式套用以前的程序。在不知道程序如何写的时候,可以打开程序向导,选择程序类型和相关点位,则会生成示例。