我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作Continuum程序(4)?
问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum程序(4)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Continuum程序(4):在工作站上右键New Program,起一个名字,创建,语法和在Infinity Program中一样。勾选Run on any Workstation选项,则程序可以运行在任何一个在工作站上。工作站上同样可以运行函数。在控制器不在线的情况下,可以在工作站中仿真一些程序来验证程序的正确性,可以通过这种方法减少在现场调试的时间。