我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作BACnetDevice?
问题描述:
Continuum系统如何操作BACnetDevice。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

BACnetDevice:BACnet设备创建后,会自动出现在BACnetDevice菜单下。在Root上右键,Find New BACnet Decices,刷新,此时BACnet就出现在BACnetDevice菜单下。Infinity的点位可以通过点击右键Send to—>Database的方式,转换成BACnet点。当新建一个BACnet设备或点位的时候,需要将新设备右键Send to—>Database,否则后期会找不到BACnet设备,第三方也发现不了BACnet设备。