我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作BACnetPriority?
问题描述:
Continuum系统如何操作BACnetPriority。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

BACnetPriority:BACnet中有16个优先权,数字越大,优先级别越低,最高优先级别是1。两个优先权一样的设备同时发指令的情况下,以后到为准。如打开Set Temp点位,选中它的一个优先级别,点击Relinguish,则所选中的优先级就取消了。在程序中对某一个对象控制或赋值的时候,需要把当前已存在的优先权释放掉。