我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作Continuum门禁(1)?
问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum门禁(1)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Continuum门禁(1):在NC2下右键New—>IOUmodule,起一个名字,创建,给模块赋一个IOU,IOU号码从1~32,不能重复,点击Learn,同时按模块上的Commission按钮,这样就和控制器之间建立了通讯。Module ID就会显示模块的ID号。点击Wink可以看到对应的现场模块指示灯亮起。

在Root下方新建区域文件夹,在文件夹右键New—>Area,起一个名字,创建,如果是双向双卡则需要建两个area。在NC2上点击右键New—>Door,起一个名字,创建,输入Site Codes,选择卡的格式,填写读卡器编号,选择区域,选择授权方式。配置完成后下载到控制器中。