问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum门禁(2)。所属产品线:
Andover Continuum解决方法:
Continuum门禁(2):在ACX下配置门禁和在NC2下几乎一样,在配置通道号的时候不再有IOU号,只有channel号,通过跳线在模块上设置电源类型和读卡器格式。输入输出端口不够用的情况下,可以通过增加扩展模块的方式扩展端口,端口号按顺序排列。Continuum只支持8位的密码发送格式。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Continuum门禁(2):在ACX下配置门禁和在NC2下几乎一样,在配置通道号的时候不再有IOU号,只有channel号,通过跳线在模块上设置电源类型和读卡器格式。输入输出端口不够用的情况下,可以通过增加扩展模块的方式扩展端口,端口号按顺序排列。Continuum只支持8位的密码发送格式。
是否有帮助?