我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何操作Continuum门禁(3)?
问题描述:
Continuum系统如何操作Continuum门禁(3)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Continuum门禁(3):在Root下右键New—>Personnel,起一个名字,创建,填写用户信息、卡的格式、卡号、授权区域,Apply后,卡测试有效。也可以点击Configuration,指定一台读卡器作为卡的录入设备,点击Read Card Info,则卡的信息就自动读取出来。点击Insert Data,信息就添加进去了,无需手动添加。点击Create/Edit Badge来为每张卡添加照片。重复以上步骤添加所有需要的卡。

在Root下可以创建EventView,在EventView中可以查看刷卡信息,得知卡号等信息。可以做一张图显示门,在控制器下新建Graphics,添加楼层平面图作为底图,在相应的位置添加门的图标,双击门的图标,把相应的Object关联到图标,此时在运行状态下,图标就能显示门的状态。互锁门或多门锁定需要在编程里实现。