我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统如何自定义卡?

问题描述:
Continuum系统如何自定义卡。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

自定义卡:先了解自定义卡的格式,在控制器下新建一个InfinityNumeric,起一个名字AccFromat,创建,填写一个Log号。在控制下建一个程序,程序只运行一次,程序的目的是对卡进行定义,保存完成后,打开控制器下的门,在卡的格式上选择Custom,填写现场代码,在Personnel Manager的Card Type中需要选择CustomViegand。