我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何BackupToFlash?
问题描述:
Continuum系统如何BackupToFlash。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

BackupToFlash:控制器上有黄色的惊叹号,当把鼠标放上去后,会提示需要BackupToFlash,点击控制器右键,BackupToFlash,刷新以后,黄色的惊叹号就消失了。如果不进行BackupToFlash,则控制器掉电后存在里面的数据将全部丢失。当控制器和数据库内的程序由于没有及时BackupToFlash而造成不一致时,控制器就会变慢报错。为了可以自动做备份,在控制器中创建一个程序,使其一个小时自动检测并备份。每个控制器平均可以做1万次BackupToFlash。