我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统控制器如何升级?

问题描述:
Continuum系统控制器如何升级。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

控制器升级:控制器的生产日期不通,版本号也会不同,不同版本号的控制器最好不要在同一个系统中运行,升级版本的方法是打开网络控制器界面,点击Update OS,找到相应的升级文件,升级过程当中控制器不允许掉电,如掉电则控制器就会损坏,但升级不成功对控制器没有影响。对于b3控制器升级方法类似,点击Update b3 OS。在网络控制器中可以把下面所带的同一类型的控制器一起升级,如果所选升级文件和控制器不匹配的话控制器不会升级。升级不会影响控制器的程序,所以升级后不需要下载程序。