我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建SecurityLevel?
问题描述:
Continuum系统如何创建SecurityLevel。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

SecurityLevel:在Root上右键New—>SecurityLevel,起一个名字,创建,在Security页面,首先需要一个用户组有所有的权限,对其它用户组的权限可以有所限制。可以对每一个对象进行设置,如对setpoint点右键编辑,如果不希望这个点被operator看见,则在SecurityLevel里将其选中,点击OK。

对于程序的限制也是一样。再次用已被限制的用户登录,则被限制的点已经无法看到,如果想要恢复权限,则需要用最高级的用户登录,在被限制点中双击取消限制。如果在一开始没有设置一个最高权限的用户,则有可能再也无法取消限制,造成很多麻烦。