我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何创建Prefernece参考消息?
问题描述:
Continuum系统如何创建Prefernece参考消息。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

Prefernece参考消息:参考消息是系统级别的一些设置,有三个方面的内容,首先Gerenal Prefernece是在系统所有地方都生效的一些设置,打开Gerenal Prefernece以后,有17项,一般情况下无需修改。

其次是BACnet Prefernece,当系统里有BACnet对象的时候,其选项的1/2/3项都应设置成”真”,有多个网络的话,在经过不同的路由器以后,需要在每个网络里增加一个BBMD。最后,右键工作站打开,里面有一个Prefernece选项,里面的设置只在本台工作站生效,每项具体设置可参考帮助文件。