我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Continuum系统如何创建用户?

问题描述:
Continuum系统如何创建用户。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

用户:点击User文件夹,内部有一个缺省的用户Acc,在空白处右键新建一个用户,起一个名称,创建,填写用户信息及密码,在Security中规定用户的权限,选择组别,此时用户建立完成。先登出,再登陆,输入新的用户名密码,则直接进入之前设定好的界面。如果打开一个控制器,则控制器参数无法修改,对于编辑好的程序也只能查看无法修改。