我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Continuum系统如何使用排除故障工具(1)?
问题描述:
Continuum系统如何使用排除故障工具(1)。

所属产品线:
Andover Continuum

解决方法:

排除故障工具(1):错误记录的工具叫做Error Log,需要单独安装,打开后需要先配置CX IP,即网络控制器的IP地址,点击Get Log,完成后可以看到控制器的所有错误记录,点中某一条错误记录时,会显示出错误原因。

如果想看这个网络控制器底下的设备错误信息,在Infinet Node ID中输入DDC的Node ID,再次Get Log,可以通过Save as将错误记录保存下来,导出成一个txt文件。